Schmalz

Dejar que agarre en lugar de tener que agarrar

Elevación móvil sin cables ni aire comprimido: Con el nuevo elevador de ventosas Gripster max, Schmalz lanza al mercado el primer elevador de ventosas alimentado por batería. Esta herramienta manual multiplica por cuatro la potencia de aspiración, muestra la capacidad de elevación teórica en kilogramos, aumenta la seguridad del proceso mediante señales de advertencia claras y pone las piezas difíciles de manejar literalmente al alcance de la mano.

Aspiración rápida, desplazamiento seguro: El elevador de ventosas Gripster max acorta los tiempos de ciclo y facilita el agarre.

Con el nuevo elevador de ventosas Gripster max, Schmalz amplía su cartera de productos con un dispositivo manual para levantar y posicionar de forma segura y ergonómicamente correcta diferentes piezas de vidrio, madera, metal, cartón yeso, así como baldosas de cerámica y piedra. Una bomba alimentada por batería proporciona el vacío necesario. De este modo, el elevador de ventosas Gripster max puede funcionar independientemente de sistemas externos de aire comprimido o estacionarios.

La principal ventaja reside en la velocidad. La ventosa Gripster max aspira componentes hasta cuatro veces más rápido que otros dispositivos similares. Esto no sólo permite a los usuarios reducir los tiempos de ciclo. Una sola persona es suficiente para mover incluso componentes grandes y voluminosos. Esto aumenta la eficiencia y elimina los tiempos de espera.

Centrarse en la ergonomía y la seguridad

Gracias a la forma ergonómica de la lata, los empleados pueden mover incluso componentes difíciles de manejar. También pueden levantar piezas en ensamblajes sin tener que llegar a las articulaciones ni utilizar herramientas especiales. Esto protege el material y reduce las roturas. Como herramienta manual de potencia, el equipo de elevación por vacío Gripster max lleva la tecnología del vacío allí donde la flexibilidad, la velocidad y la seguridad son importantes. Suplementa sistemas fijos como el elevador por vacío VacuMaster, diseñado para cargas más pesadas y sistemas industriales completos.

Un botón, señales claras, procesos seguros

El control mediante un solo botón simplifica el funcionamiento, acelera la colocación de las piezas y reduce los errores. Las señales de advertencia visuales y acústicas proporcionan información sobre el estado del sistema y aumentan la fiabilidad del proceso. En la pantalla, la detección integrada de la placa de ventosa muestra no sólo el nivel de vacío, sino también la capacidad de carga teórica en kilogramos. Una comprobación del sistema fácil de realizar identifica las posibles fuentes de error, facilita las reparaciones rápidas y reduce el tiempo de inactividad.

Básico, Eco, Rápido: Aspira según sea necesario

Tres programas adaptan el dispositivo a la tarea a realizar: En el modo Básico, el sistema funciona con un vacío más alto, ejecutando una fuerza de retención de hasta 120 kilogramos en horizontal y 60 kilogramos en vertical. En el modo Eco, el elevador de ventosas Gripster max funciona con un vacío relativo de algo menos de la mitad de ese nivel, evacua en menos de dos segundos y ahorra energía. El modo rápido permite aspirar simplemente presionando contra la pieza. Se puede soltar pulsando dos veces el botón de arranque-parada.

Flexible gracias al cambio rápido y a la alianza de baterías

El sistema de cambio rápido sin herramientas permite cambiar las placas de ventosa y los accesorios en unos pocos pasos. De este modo, los usuarios pueden adaptar fácilmente el Gripster max a los casos de uso más diversos. El elevador de ventosas funciona sin cables utilizando una batería del sistema CAS Alliance (Cordless Alliance System). Esto permite a los usuarios utilizar las baterías CAS de 18 voltios existentes. Esto ahorra costes de inversión, simplifica la gestión de la energía y fomenta la sostenibilidad. Los elevadores de ventosas múltiples Gripster max pueden conectarse mediante cables y controlarse de forma centralizada para mover cómodamente tamaños más grandes.

Con el elevador de ventosas Gripster max, Schmalz subraya su compromiso de ofrecer dispositivos de manipulación ergonómicamente diseñados para cada caso de aplicación. Y es que la ergonomía no es sólo una cuestión de salud, sino que también contribuye significativamente a la productividad. Además de los tubos elevadores, los equilibradores de cuerda y los exoesqueletos, Schmalz lo ejecuta ahora con el último y más pequeño miembro de su cartera de productos, el elevador de ventosas Gripster max.

Aviso legal

El elevador por succión Gripster max (incluidos sus accesorios y piezas de recambio) no se comercializa, ofrece, ni está disponible para su venta fuera de Europa, y en particular ni en Estados Unidos ni en China. La información contenida en este sitio web (y en cualquier material publicitario o documentación relacionada) se proporciona únicamente con fines informativos generales y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra del elevador por succión Gripster max (incluidos sus accesorios y piezas de recambio) fuera de Europa, y en particular ni en Estados Unidos ni en China. El elevador por succión Gripster max (incluidos sus accesorios y piezas de recambio) no está autorizado para su uso ni en Estados Unidos ni en China.

El elevador de ventosas Gripster max muestra la capacidad de carga y el estado del sistema directamente en la pantalla.

Con el elevador de ventosas Gripster max se pueden desplazar con facilidad y seguridad incluso las piezas más difíciles de manejar.

Colocar baldosas en interiores es más fácil con el elevador de ventosas Gripster max.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

schmalz@schmalz.es

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.