Schmalz

Laissez-le faire plutôt que d'avoir à le faire

Levage mobile sans câble ni air comprimé : Avec le nouvel appareil Gripster max, Schmalz lance sur le marché le premier élévateur à ventouse alimenté par batterie. Cet outil de puissance portatif accélère l'aspiration d'un facteur quatre, affiche la capacité de levage théorique en kilogrammes, augmente la sécurité du procédé grâce à des signaux d'avertissement clairs et met les pièces encombrantes littéralement à portée de main.

Aspiration rapide, déplacement fiable : Le Gripster max raccourcit les temps de cycle et facilite la préhension.

Avec le nouveau Gripster max, Schmalz élargit sa gamme en proposant un dispositif portatif permettant de lever et de positionner de manière fiable et ergonomique diverses pièces en verre, en bois, en métal, en cloisons sèches, ainsi que des carreaux de céramique et de pierre. Une pompe à piles fournit le vide nécessaire. Le système de préhension Gripster max fonctionne ainsi indépendamment de tout système externe à air comprimé ou stationnaire.

Le principal avantage réside dans la rapidité. Le Gripster max aspire les composants jusqu'à quatre fois plus vite que les dispositifs comparables. Cela permet non seulement aux utilisateurs de réduire les temps de cycle. Une seule personne suffit pour déplacer, même les composants volumineux et encombrants. Cela augmente le rendement et élimine les temps d'attente.

L'ergonomie et la sécurité avant tout

Grâce à la poignée de forme ergonomique, les employés peuvent déplacer les composants les plus difficiles à manipuler. Ils peuvent également soulever des pièces d'assemblage sans avoir à se faufiler dans les interstices ou à utiliser des outils spéciaux. Cela permet de protéger la matière et de réduire la casse. En tant qu'outil de puissance portatif, le Gripster max apporte la technologie du vide là où la flexibilité, la rapidité et la sécurité sont les plus importantes. Il complète les secteurs stationnaires tels que l'appareil de levage par aspiration VacuMaster, qui est construit pour des charges plus lourdes et des systèmes industriels complets.

Un seul bouton, des signaux clairs, des procédés fiables

La commande à bouton unique simplifie le fonctionnement, accélère la mise en place des pièces et réduit les erreurs. Des signaux d'avertissement visuels et sonores fournissent des informations sur l'état du système et augmentent la fiabilité du procédé. Sur l'affichage, la détection intégrée de la ventouse indique non seulement le niveau vide mais aussi la capacité de charge théorique en kilogrammes. Un contrôle facile du système permet d'identifier les sources d'erreur potentielles, de faciliter les réparations rapides et de réduire les temps d'arrêt.

Basique, Éco, Rapide : le vide selon vos besoins

Trois programmes permettent d'ajuster le dispositif à la tâche à accomplir : En mode Basic, le système fonctionne à un vide plus élevé, exécutant une force de préhension pouvant atteindre 120 kilogrammes à l'horizontale et 60 kilogrammes à la verticale. En mode Eco, le Gripster max fonctionne à un vide relatif d'un peu moins de la moitié de ce niveau, évacue en moins de deux secondes et économise de l'énergie. Le mode Fast permet une aspiration par simple pression sur la pièce. Il est possible de desserrer en double-cliquant sur le bouton start-stop.

Souple grâce au changement rapide et à l'alliance des batteries

Le système à changement rapide sans outil permet de remplacer les ventouses et les accessoires en quelques étapes simples. L'utilisateur peut ainsi facilement ajuster le Gripster max aux cas d'utilisation les plus divers. L'élévateur à ventouse fonctionne sans fil à l'aide d'une batterie du CAS Alliance (Cordless Alliance System). Cela permet aux utilisateurs d'utiliser les batteries CAS 18 volts existantes. Cela permet d'économiser sur les coûts d'investissement, de simplifier la gestion de l'énergie et de promouvoir la durabilité. Plusieurs Gripster max peuvent être connectés par des câbles et commandés au centre pour déplacer confortablement des tailles plus importantes.

Avec le Gripster max, Schmalz souligne son engagement à fournir des dispositifs de manipulation ergonomiques pour tous les cas d'utilisation. En effet, l'ergonomie n'est pas seulement une question de santé, elle contribue également de manière significative à la productivité. Outre les lève-tubes, les équilibreurs à câbles et les exosquelettes, Schmalz propose désormais avec le dernier et le plus petit appareil de sa gamme, l'élévateur à ventouse Gripster max. 

Mentions légales

Le système de levage par le vide Gripster max (y compris ses accessoires et pièces de rechange) n’est ni proposé, ni commercialisé, ni livrable en dehors de l’Europe, et notamment pas aux États-Unis ni en Chine. Les informations figurant sur ce site web (et dans tout support publicitaire ou documentation connexe) sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat du système de levage par le vide Gripster max (y compris ses accessoires et pièces de rechange) en dehors de l’Europe, et notamment pas aux États-Unis ni en Chine. Le système de levage par le vide Gripster max (y compris ses accessoires et pièces de rechange) ne peut pas être utilisé aux États-Unis ni en Chine.

L'élévateur à ventouse Gripster max affiche la capacité de charge et l'état du système directement sur l'écran.

Même les pièces les plus encombrantes peuvent être déplacées de manière simple et fiable grâce au Gripster max.

La pose de carrelage à l'intérieur est facilitée grâce au Gripster max.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.