Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ermöglicht die schnelle Handhabung von Paketen in einem Postfrachtzentrum
In einem Paketzentrum werden Pakete der näheren und mittleren Umgebung angenommen und weiterverteilt. Die eingehenden Pakete werden aus Paketwagen entnommen und auf vollautmatische Rollenbänder abgelegt. Von dort werden Sie über eine automatische Verteilstraße den jeweiligen Postleitzahlen-Gebieten zugeordnet. Die Auflage der Pakete auf die Bänder der Verteilstrasse aus den Paketwagen muss per Hand vorgenommen werden, was auf Dauer bei der anfallenden Menge insbesondere bei schweren Paketen zu einer enormen körpelichen Belastung führt, insbesondere wenn man bedenkt dass diese Arbeit auch von weiblichen Mitarbeiterinnen wahrgenommen wird. Aus diesem Grund sollte ein Handhabungssystem als Hebehilfe angeschafft werden. Auch das Thema Arbeitssicherheit spielte bei der Auswahl einer Hebehilfe eine große Rolle. In der Logistik nimmt dieser Punkt eine immer größere Bedeutung ein. Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex bietet die Möglichkeit Pakete schnell und effizient umzuschlagen. Der installierte Doppelsauggreifer eignet sich besonders für Pakete und Kartonagen, da er auch geklebte, geklammerte und umreifte Kartons und Pakete ansaugen kann. Die Sicherheit des Mitarbeiters ist damit durch die optimale Saugwirkung zu jeder Zeit gewärleistet. Die ergonomische Einhandbedienung des Saughebers ist ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen leichter Güter bis zu einem Gewicht von 35 kg. Die Arbeitserleichterung durch den Vakuum-Schlauchheber JumboFlex wird von den Mitarbeitern sehr gut angenommen und hilft parallel dazu die Motivation zu erhöhen. In Kombination mit dem Säulenschwenkkran SK kann extreme Leichtgängigkeit und Schnelligkeit des Handhabungssystems erzielt werden.
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.