Schmalz

Manipulation manuelle • Logistique • Cartons • Tubes de levage par le vide JumboFlex

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation rapide de colis dans un centre de tri postal

Dans un centre de paquets, des paquets provenant des environs proches et plus éloignés sont réceptionnés puis redistribués. Les paquets entrants sont prélevés de chariots pour être déposés sur des convoyeurs à rouleaux entièrement automatisés. Ils sont ensuite affectés aux différentes zones de codes postaux au moyen d'une chaîne de distribution automatique. Le prélèvement des paquets des chariots et leur dépose sur les convoyeurs de la chaîne de distribution doivent être effectués manuellement. À la longue et vu le nombre de paquets à manipuler, ce travail peut signifier d'énormes contraintes physiques, en particulier lorsque les paquets sont lourds et si l'on considère que ces tâches sont également réalisées par des femmes. C'est pourquoi l'entreprise souhaitait acquérir un système de manipulation afin d'assister le procédé de levage. Le thème de la sécurité du travail a également joué un rôle important lors du choix de l'auxiliaire de levage. Dans le secteur logistique, ce sujet gagne de plus en plus en importance.

Le tube de levage par le vide JumboFlex permet de transborder des paquets rapidement et avec une grande efficacité. La ventouse double installée convient particulièrement pour les paquets et les cartons car elle est également capable de prélever des cartons collés, agrafés et cerclés. La sécurité de l'employé est ainsi garantie à tout moment grâce à l'effet d'aspiration optimal. La commande ergonomique à une main du dispositif de levage convient parfaitement pour une manipulation fréquente et extrêmement rapide de pièces légères pouvant peser jusqu’à 35 kg. La simplification du travail rendue possible par le tube de levage par le vide JumboFlex est particulièrement appréciée par les employés et permet également d'améliorer leur motivation. La combinaison avec une potence pivotante sur colonne SK permet d'obtenir une mobilité et une vitesse extrêmes du système de manipulation.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier