Sollevatore a vuoto JumboFlex per la movimentazione rapida di scatole in un centro di spedizioni postali
In un centro pacchi, vengono presi i pacchi dalle vicinanze e distribuiti. I pacchi in ingresso vengono prelevati dal carrello pacchi e depositati su nastri trasportatori completamente automatici. Da lì vengono assegnati alle zone dei CAP corrispondenti mediante una strada di distribuzione completamente automatica. La deposizione dei pacchi sui nastri della strada di distribuzione dai carrelli per pacchi deve essere effettuata manualmente, cosa che nella lunga durata e causa della quantità e del peso dei pacchi può causare un enorme carico fisico, in particolare se si pensa che questo lavoro può essere effettuato anche dalle dipendenti donne. Per questa ragione è stato impiegato un sistema di manipolazione come ausilio di sollevamento. Anche il tema sicurezza sul lavoro era molto importante per la scelta di un ausilio di sollevamento. Nella logistica questo punto assume un'importanza sempre maggiore.
Il sollevatore a vuoto JumboFlex consente di rivoltare i pacchetti in modo veloce ed efficiente. La ventosa doppia installata è adatta in particolare per l'aspirazione di pacchetti e cartonaggi, compresi quelli incollati, con graffe e reggiati. La sicurezza dell'operatore è sempre garantita dall'aspirazione ottimale. Il comando a una mano ergonomico del sollevatore è ideale per lo spostamento frequente e veloce di merci più leggere, con un peso massimo di 35 kg. Gli operatori apprezzano la semplificazione del lavoro offerta dal sollevatore a vuoto JumboFlex che aumenta quindi la loro motivazione. In abbinamento alla gru girevole a colonna SK, il sistema di movimentazione promette estrema scorrevolezza e velocità.
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.