Schmalz

Manuelle Handhabung • Logistik • Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo erleichtert die Komissionierung von Steinen in einem Keramikunternehmen

Innerhalb der Produktion muss die Steinablage der automatisierten Ofenwagen von Zeit zu Zeit repariert und ausgetauscht werden. Diese Arbeit, bei der Steine bis zu 50 kg bewegt werden, musste bisher per Hand erfolgen. Eine Erleichterung der Arbeit, auch im Hinblick auf die Gesundheit und Arbeitssicherheit der Mitarbeiter, war Auslöser für die Anschaffung eines Vakuumhebers Steinplatten von Schmalz.

In Kombination mit der Aluminiumkrananlage SRA bietet der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 85 die optimale Lösung, um Steine horizontal vom Ofenwagen aufzunehmen und durch neue Steine zu ersetzen. Der ergonomische Transport der bis zu 50 kg schweren Steine erfolgt durch den Schlauchheber mit nur einer Person. Der Schlauchheber JumboErgo ist mit einem Vierfachsauggreifer ausgestattet, der auf die verschiedenen Steinarten flexibel angepasst werden kann und die Arbeitssicherheit gewährleistet. Eine Belüftungseinheit ermöglicht zudem ein einfaches Ablösen vom Werkstück.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb