Schmalz

Manipulation manuelle • Logistique • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo à ventouse quadruple pour la préparation de pierres

Au cours de la production, la zone de stockage des pierres des chariots de four automatisés doit être réparée et remplacée de temps à autre. Ce travail, qui nécessitait le déplacement de pierres pesant jusqu'à 50 kg, était jusqu'ici réalisé manuellement. Afin de faciliter la tâche et de ménager ainsi la santé des collaborateurs tout en améliorant la sécurité de travail, l'entreprise se décida à acquérir un tube de levage par le vide de Schmalz.

En combinaison avec la poutre roulante en aluminium SRA, le tube de levage par le vide JumboErgo 85 offre la solution optimale pour prélever horizontalement des pierres dans le chariot de four et les remplacer par des pierres neuves Le transport ergonomique des pierres de 50 kg maximum avec le tube de levage est réalisé par une seule personne. Le tube de levage JumboErgo est équipé d'une ventouse multiple pouvant être adaptée de manière flexible aux différents types de pierre et garantissant la sécurité du travail. Une unité de ventilation permet également un détachement aisé de la pièce.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier