Schmalz

Manipulación manual • Logística • Tubos elevadores por vacío JumboErgo

Elevador de tubo de vacío JumboErgo con ventosa cuádruple para la preparación de expediciones de piedras

Dentro de la producción, el depósito de piedra del vagón de horno automático se debe reparar y cambiar de vez en cuando. Este trabajo, que supone mover piedras de hasta 50 kg, tenía que hacerse hasta ahora a mano. Aliviar el trabajo, también pensando en la salud y en la seguridad en el trabajo de los empleados, fue el motivo para la adquisición de un tubo de elevación por vacío de Schmalz.

En combinación con el puente grúa de aluminio SRA, el elevador de tubo de vacío JumboErgo 85 es la solución óptima para sacar horizontalmente piedras del vagón de horno y sustituirlas por nuevas. Con el elevador de tubo, una sola persona se ocupa del transporte de estas piedras de hasta 50 kg de peso. El elevador de tubo JumboErgo está equipado con una ventosa cuádruple que se puede ajustar flexiblemente a los diversos tipos de piedra y que garantiza la seguridad en el trabajo. Una unidad de ventilación permite además una descarga sencilla de la pieza.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta