Schmalz

Vakuumtechnik für die Kunststoffbranche

Abdruckarme Entnahme heißer Kunststoffe

Vakuumtechnik für die Automation

In der kunststoffverarbeitenden Industrie werden aus Granulat oder Pulver Formteile, Fasern, Folien oder Halbzeuge gefertigt. Je nach Bedarf können die Kunststoffe an verschiedenste Bedingungen angepasst werden. Temperaturbeständigkeit aber auch Elastizität und Beständigkeit gegen Chemikalien machen Kunststoffe in der Industrie unverzichtbar. Durch ihre Vielseitigkeit lassen sich Kunststoffe heute in nahezu allen Bereichen einsetzen. Ob als Verpackungsmaterial, Isolierung oder in der Automobilindustrie - Kunststoffe sind allgemeiner Bestandteil aller Industriezweige.

Schmalz bietet für die Handhabung von Kunststoffen verschiedenste Vakuum-Lösungen: Speziell entwickelte Hochtemperaturmaterialien ermöglichen eine abdruckarme Handhabung selbst bei noch heißen Werkstücken, während Vakuum-Erzeuger in minimierter Baugröße für höchste Dynamik und Prozessicherheit realisieren.

Vakuumheber und Kransysteme

Schmalz bietet für die Handhabung von Kunststoffen Vakuumheber. Sie entlasten den Bediener vom Gewicht des Werkstücks und sorgen für Ergonomie und Effizienz bei der manuellen Beladung von Bearbeitungsmaschinen.

Produktanfrage

Neu

Die richtige Hebehilfe finden

Unser Konfigurator zeigt Ihnen die passende, ergonomische Hebehilfe – mit nur wenigen Angaben zur Anwendung und ganz ohne Produktwissen.

Mehr zum Konfigurator
Anforderungen

Anforderungen an die Vakuumtechnik

Vakuumtechnik für die Automation

Temperaturbeständigkeit
Bei der Entnahme aus der Maschine sind Kunststoffteile oft noch sehr heiß, sodass herkömmliche Sauggreifer nicht verwendet werden können. Sauggreifer von Schmalz aus dem speziell entwickelten Hochtemperaturmaterial HT1 sind hitzebeständig bis zu 170 °C und somit optimal geeignet für die Handhabung im Kunststoffbereich.

Lackierbarkeit des Werkstücks
Sauger hinterlassen bei der Handhabung oft unsichtbare Abdrücke auf der Oberfläche, sodass an diesen Stellen die Lackierung später nicht mehr haftet. Durch spezielle Saugermaterialien ermöglicht Schmalz auch nach der Handhabung eine lückenlose Lackierbarkeit der Werkstücke.

Abdruckarmut
Dünnwandige Werkstücke erfordern eine besonders schonende Handhabung ohne bleibende Verformung. Die Flachsauggreifer SGPN von Schmalz haben ein sehr geringes Eigenvolumen und eine Stützfläche an der Unterseite, sodass Abrücke und Ausbeulungen im Werkstück vermieden werden können.

Dynamische Prozesse
Vakuum-Erzeuger sind oft zu groß, um sie direkt am Einsatzort zu montieren. Die daher notwendigen Verschlauchungen haben meist einen höheren Druckluftverbrauch zur Folge. Um diese Verluste zu vermeiden, können Schmalz Inline-Ejektoren direkt in die Schlauchleitung integriert und auch in beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden.

Vakuumheber und Kransysteme

Ergonomische Maschinenbeladung und effiziente Intralogistik mit manuellen Vakuum-Handhabungsgeräten 

  • Handhabung von Werkstücken aus Kunststoffe mit Vakuumhebegeräten. Sie entlasten den Bediener vom Gewicht des Werkstücks und sorgen für Ergonomie und Effizienz bei der manuellen Beladung von Bearbeitungsmaschinen.
  • Auch schwenkbares Handling von Kunststoff-Werkstücken ist mit manuellen Vakuumhebegeräten möglich
  • Hohe Gewichte und große Werkstückmaße lassen sich mit unseren Vakuum-Lösungen sicher bewegen

Hohes Knowhow bei der Handhabung von Kunststoff-Werkstücken

  • Schonende Handhabung von empfindlichen (z.B. lackierten) Kunststoffoberflächen durch ein großes Sortiment passender Sauggreifer
  • Hohes KnowHow bei der Handhabung von speziellen Kunststoff-Werkstücken wie z.B. die Starterbatteriehandhabung oder Kleinladungsträgern
  • Mühelose Handhabung von Kunststoffsäcken mittels spezieller Handhabungslösungen und passender Saugreifer mit elastischer Dichtlippe

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb