Schmalz

Plastik Endüstrisi için Vakum Teknolojisi

Sıcak Plastiklerin Azaltılmış İz Bırakarak Çıkarılması

Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi

Plastik işleme endüstrisinde, kalıplanmış parçalar, elyaflar, plastik filmler veya yarı mamul ürünler granül veya toz kullanılarak üretilir. Gereksinimlere bağlı olarak, plastikler çok çeşitli koşullara uyarlanabilir. Sıcaklık dirençleri, elastikiyetleri ve kimyasallara karşı dirençleri plastikleri endüstriyel uygulamalar için vazgeçilmez kılmaktadır. Çok yönlülükleri sayesinde plastikler artık neredeyse tüm sektörlerde kullanılmaktadır. Ambalaj malzemesi ve yalıtım olarak veya otomotiv endüstrisinde kullanım için olsun, plastikler tüm endüstriyel uygulamalarda önemli bir bileşendir.

Schmalz, plastiklerin işlenmesi için çok çeşitli vakum çözümleri sunmaktadır: Özel olarak geliştirilmiş yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeler, iş parçaları hala sıcakken bile çok az iz bırakarak işlemeye izin verirken, son derece kompakt vakum jeneratörleri maksimum dinamik ve proses güvenilirliği sağlar.

Vakumlu Taşıma ve Vinç Sistemleri

Schmalz, plastiklerin taşınması için vakumlu kaldırıcılar sunmaktadır. Operatörleri iş parçalarının ağırlığından kurtarır ve işleme takımlarının manuel yüklenmesi sırasında ergonomi ve verimlilik sunar.

Ürün sorgulama

Yeni

Doğru kaldırma yardımcısını bulma

Konfigüratörümüz, uygulama hakkında sadece birkaç ayrıntıyla ve herhangi bir ürün bilgisi gerekliliği olmadan size doğru, ergonomik olarak dizayn edilmiş kaldırma yardımcısını gösterir.

Konfigüratör hakkında daha fazla bilgi
Gereksinimler

Requirements for Vacuum Technology

Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi

Sıcaklık direnci
Plastik parçalar makinelerden çıkarıldıklarında genellikle hala çok sıcaktır, bu da geleneksel vantuzların kullanılamayacağı anlamına gelir. Özel olarak geliştirilen HT1 yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeden üretilen Schmalz vantuzları 170°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır ve plastik endüstrisinde kullanım için idealdir.

İş parçalarının kaplanabilmesini sağlar
Vantuzlar genellikle taşıma sırasında yüzeylerde görünmez izler bırakır ve bu da kaplamaların daha sonra yapışmasını engeller. Schmalz, iş parçalarının kullanımdan sonra bile tamamen kaplanmasını sağlamak için özel vantuz malzemeleri kullanır.

Azaltışmış iz
İnce duvarlı iş parçaları, kalıcı deformasyon olmadan özellikle hassas bir şekilde taşınmalıdır. Schmalz'ın düz vantuzları SGPN, çok düşük bir hacme ve iş parçalarında izleri ve bozulmayı önlemek için alt kısımda destekleyici bir yüzeye sahiptir.

Dinamik prosesler
Vakum jeneratörleri genellikle doğrudan operasyon sahasına monte edilemeyecek kadar büyüktür. Gerekli hortumlar genellikle basınçlı hava tüketiminin artmasına neden olur. Bu kayıpları önlemek için Schmalz inline ejektörler doğrudan hortum hattına entegre edilebilir ve dar alanlarda bile kullanılabilir.

Vakumlu Taşıma ve Vinç Sistemleri

Ergonomik makine yüklemesi ve manuel vakumlu taşıma cihazlarıyla verimli intralojistik

  • Plastikten yapılmış iş parçalarının vakumlu kaldırma cihazları ile taşınması. Operatörü iş parçasının ağırlığından kurtarır ve işleme makinelerinin manuel olarak yüklenmesinde ergonomi ve verimlilik sağlarlar

  • Plastik iş parçalarının döndürülerek taşınması manuel vakumlu kaldırma cihazları ile de mümkündür

  • Ağırlıklar ve büyük iş parçası boyutları vakum çözümlerimizle güvenle taşınabilir

Plastik iş parçalarının işlenmesinde yüksek düzeyde uzmanlık

  • Çok çeşitli uygun vakum pedleri sayesinde hassas (örn. boyalı) plastik yüzeylerin hassas bir şekilde taşınması

  • Marş aküsü taşıma veya küçük yük taşıyıcılar gibi özel plastik iş parçalarının taşınmasında yüksek düzeyde uzmanlık

  • Özel taşıma çözümleri ve elastik sızdırmazlık dudağı ile eşleşen vakum pedleri sayesinde plastik torbaların zahmetsizce taşınması

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.