Schmalz

Tecnologia del vuoto per il settore della plastica

Prelievo di pezzi di plastica calda senza lasciare impronte

Tecnica del vuoto per la automazione

Nell’industria della lavorazione delle materie plastiche vengono utilizzate per la produzione granulati, polveri, stampi, fibre, pellicole o semilavorati.  A seconda delle necessità le materie plastiche devono essere adeguate alle diverse condizioni.  La resistenza alla temperatura, l’elasticità e la resistenza alle sostanze chimiche fanno si che le materie plastiche siano insostituibili per l’industria.  Grazie alla loro versatilità, oggi le materie plastiche possono essere impiegate in quasi tutti i settori.  Le materie plastiche rappresentano una componente importante per quasi tutti i settori industriali e vengono utilizzate come materiale di imballaggio, isolante o materiale per l’industria automobilistica.

Per la movimentazione delle materie plastiche Schmalz offre diverse soluzione con tecnologia del vuoto: I materiali appositamente sviluppati per resistere alle alte temperature permettono la movimentazione di pezzi spesso caldi senza lasciare su questi alcuna traccia. I generatori di vuoto in dimensioni ridottissime permettono di realizzare processi estremamente dinamici e sicuri.

Sollevatori a vuoto e sistemi gru

Per la movimentazione delle materie plastiche Schmalz offre sollevatori a vuoto. Loro sgrava l’operatore dal peso del pezzo e garantiscono ergonomia ed efficienza durante il caricamento manuale dei macchinari per la lavorazione.

Inchiesta sul prodotto
Requisiti

Requisiti per la tecnologia del vuoto

Tecnica del vuoto per la automazione

Resistenza alla temperatura
Le parti in plastica sono spesso ancora molto calde quando vengono rimosse dalla macchina, per cui le ventose convenzionali non possono essere utilizzate. Le ventose di Schmalz in materiale ad alta temperatura HT1, appositamente sviluppato, sono resistenti al calore fino a 170 °C e sono quindi ideali per la manipolazione di parti in plastica.

Verniciabilità del pezzo
Le ventose spesso lasciano segni invisibili sulla superficie durante la manipolazione, in modo che la vernice non aderisca a queste aree in seguito. Con speciali materiali a ventosa, Schmalz rende possibile la verniciatura di pezzi senza lacune anche dopo la manipolazione.

Basso imprinting
I pezzi a parete sottile richiedono una manipolazione particolarmente delicata senza deformazioni permanenti. Le ventose piatte SGPN di Schmalz hanno un volume intrinseco molto basso e una superficie di appoggio sul lato inferiore, in modo da evitare rientranze e rigonfiamenti nel pezzo da lavorare.

Processi dinamici
I generatori di vuoto sono spesso troppo grandi per essere montati direttamente sul luogo di utilizzo. La tubazione necessaria per questo motivo comporta di solito un maggiore consumo di aria compressa. Per evitare queste perdite, gli espulsori in linea Schmalz possono essere integrati direttamente nella linea di tubi flessibili e possono essere utilizzati anche in spazi ristretti.

Sollevatori a vuoto e sistemi gru

Caricamento ergonomico delle macchine e intralogistica efficiente con i dispositivi di movimentazione manuale sottovuoto

  • Manipolazione di pezzi in plastica con dispositivi di sollevamento a vuoto. Alleggeriscono l'operatore dal peso del pezzo e garantiscono ergonomia ed efficienza nel caricamento manuale delle macchine di lavorazione

  • La movimentazione girevole dei pezzi in plastica è possibile anche con i dispositivi di sollevamento a vuoto manuali

  • Pesi elevati e pezzi di grandi dimensioni possono essere movimentati in modo sicuro con le nostre soluzioni di sollevamento a vuoto

Elevato livello di competenza nella movimentazione di pezzi in plastica

  • Movimentazione delicata di superfici in plastica sensibili (ad esempio verniciate) grazie a un'ampia gamma di ventose adeguate

  • Elevato livello di competenza nella movimentazione di pezzi in plastica speciali, come la movimentazione di batterie di avviamento o piccoli supporti di carico

  • Manipolazione senza problemi di sacchetti di plastica grazie a soluzioni di movimentazione speciali e a ventose adeguate con labbro di tenuta elastico

Trovare il dispositivo di sollevamento giusto

Il nostro configuratore ti aiuta a trovare il dispositivo di sollevamento più adatto alle tue esigenze, progettato secondo criteri ergonomici: bastano pochi dettagli sull'applicazione e non è richiesta alcuna conoscenza specifica del prodotto.

Ulteriori informazioni sul configuratore

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.