Schmalz

Vacuestatos

Los vacuestatos permiten el funcionamiento seguro de un circuito de vacío. Están disponibles en un diseño eléctrico o mecánico. Los vacuestatos funcionan en un rango de medición de -1 a 10 bar. Las salidas de los vacuestatos son digitales o analógicas. Gracias a la interfaz IO-Link y el chip NFC integrado se pueden leer datos del vacuestato y programar valores de medición.

Encuentre su contacto

Vacuestatos mecánicos

Los vacuestatos mecánicos tienen un diseño particularmente sólido y destacan por sus posibilidades de uso universales. El vacío se mide con una membrana. A continuación, se activa un microinterruptor o una válvula según el diseño (electromagnético o neumático). Ajustar los vacuestatos por separado a los parámetros de procesos para que los puntos de conmutación se puedan programar a una histéresis definida de manera fija.

Productos

Vacuestatos electrónicos

Los vacuestatos electrónicos destacan por su diseño compacto y su gran precisión en los procesos de conmutación y las repeticiones. Los vacuestatos electrónicos están equipados con una pantalla digital para incrementar la comodidad del operador. Estos vacuestatos se emplean frecuentemente en aplicaciones donde transcurren tiempos de conmutación rápidos.

Productos

Vacuestatos inteligentes con IO-Link y tecnología NFC

La versión VSi dispone de una interfaz IO-Link y se puede integrar con poco esfuerzo de instalación en los sistemas. El vacuestato facilita la información importante sobre los dispositivos y procesos a tiempo real midiendo directamente en el proceso y comunica vía IO-Link con todos los controles correspondientes. Además, el vacuestato VSi se puede parametrizar fácil y rápidamente mediante un dispositivo móvil. El tiempo para la puesta en marcha baja hasta un 75 %. El vacuestato se escanea por NFC y, a continuación, se pueden transmitir los valores deseados con la aplicación de forma intuitiva y en cuestión de segundos.

Productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta