Schmalz

Vacuostats

Un vacuostat permet le fonctionnement fiable d’un circuit de vide. Ils sont disponibles dans une version électronique ou mécanique. Les contacteurs fonctionnent dans une plage de mesure comprise entre -1 et 10 bar(s). Les sorties des vacuostats sont numériques ou analogiques. Grâce à l'interface IO-Link et à la puce NFC intégrée, vous pouvez consulter les données du contacteur et programmer des valeurs de mesure.

Trouvez votre contact

Vacuostats mécaniques

Les contacteurs mécaniques présentent une conception particulièrement robuste et se caractérisent par leurs possibilités d’utilisation universelles. Le vide disponible est mesuré par le biais d’une membrane. Un microcommutateur ou une vanne est ensuite actionné(e) selon la version (électromagnétique ou pneumatique). Pour régler individuellement les vacuostats sur les paramètres du procédé, des points de commutation peuvent être programmés avec une hystérèse définie sur une valeur fixe.

Produits

Vacuostats électroniques

Les vacuostats électroniques se caractérisent par une conception compacte et une grande précision dans les processus de commutation et les répétitions. Les contacteurs électroniques sont équipés d’un écran numérique afin d’augmenter le confort de l’opérateur. Ces contacteurs sont mis fréquemment en œuvre pour des applications dans lesquelles des temps de commutation rapides doivent être obtenus.

Produits

Vacuostats intelligents avec IO-Link et technologie NFC

La version VSi dispose d’une interface IO-Link et peut être intégrée dans des installations avec des dépenses de montage minimes. Le contacteur met à la disposition de son utilisateur les informations importantes concernant le produit et le procédé en temps réel puisqu’il procède aux mesures directement pendant le procédé et communique les données par IO-Link à toutes les commandes. Le vacuostat VSi peut être facilement et rapidement paramétré via un appareil mobile. La durée nécessaire à la mise en service diminue de 75 % maximum. Le contacteur est simplement scanné par le système NFC et quelques secondes suffisent alors pour entrer au moyen de l'application les valeurs souhaitées, et ce de façon très intuitive.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier