Schmalz

Przełącznik podciśnieniowy

Przełączniki podciśnieniowe umożliwiają bezpieczną obsługę obwodu podciśnienia. Dostępne są w wersji elektronicznej lub mechanicznej. Przełączniki działają w zakresie pomiarowym od -1 do 10 bar. Wyjścia przełączników podciśnieniowych są cyfrowe lub analogowe. Dzięki interfejsowi IO-Link i zintegrowanemu układowi NFC dane mogą być odczytywane z przełącznika, a zmierzone wartości mogą być programowane.

Znajdź swój kontakt

Mechaniczne przełączniki podciśnieniowe

Mechaniczne przełączniki są szczególnie wytrzymałe pod względem projektowym i charakteryzują się uniwersalnymi możliwościami aplikacji. Istniejące podciśnienie jest mierzone za pomocą membrany. Następnie, w zależności od wersji (elektromagnetycznej lub pneumatycznej), uruchamiany jest mikroprzełącznik lub zawór. W celu indywidualnego dostosowania przełączników podciśnieniowych do parametrów procesu, można zaprogramować dla nich punkty przełączania ze stałą histerezą.

Produkty

Elektroniczne przełączniki podciśnieniowe

Elektroniczne przełączniki podciśnieniowe charakteryzują się zwartą konstrukcją i dużą dokładnością w procesach przełączania i powtórzeń. Elektroniczne przełączniki są wyposażone w cyfrowy wyświetlacz, który zwiększa komfort obsługi operatora. Przełączniki są często używane w aplikacjach, w których wymagane są szybkie czasy przełączania.

Produkty

Inteligentne kontrolery podciśnienia z technologią IO-Link i NFC

Wersja VSi posiada interfejs IO-Link i puszka może być zintegrowana z systemami przy minimalnym wysiłku instalacyjnym. Przełącznik podciśnieniowy VSi dostarcza użytkownikowi ważnych informacji o produkcie i procesie w czasie rzeczywistym, rejestrując parametry bezpośrednio w procesie i przesyłając dane do kontrolera za pośrednictwem IO-Link. Konfiguracja przełącznika podciśnieniowego VSi odbywa się szybko i łatwo za pomocą urządzenia mobilnego. Czas konfiguracji skraca się nawet o 75%. Przełącznik jest po prostu skanowany za pomocą komunikacji bliskiego zasięgu (NFC), a żądane wartości można łatwo i bez wysiłku wprowadzić za pomocą aplikacji w ciągu zaledwie kilku sekund.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.