Schmalz

PalPharma Bin

Gama de bidones y GRG de acero inoxidable, para procesos, almacenamiento a granel, transferencia y envase final

Optimice la manipulación de materiales con las soluciones PalPharma Bin. Desde bidones hasta cajas de cartón, estos sistemas ofrecen versatilidad y fiabilidad, facilitando la transferencia y el almacenamiento de materiales en entornos farmacéuticos e industriales.

El PalPharma Bin se convierte en un recipiente de mezcla cuando se utiliza con un PalPharma Blend, ofreciendo integridad y trazabilidad de los lotes. Una vez cargado en el bastidor de la mezcladora, el PalPharma Bin se voltea sobre un eje asimétrico para proporcionar una mezcla rápida y eficiente.

Solicitar presupuesto

Características y ventajas

  • Diseño innovador de la tolva - 60° en el lado ancho, 50° en el lado estrecho para un flujo de masa superior

  • Tipo de construcción hermética al polvo: las juntas de silicona cumplen las estrictas normas de higiene.

  • Visibilidad continua: la mirilla integrada permite controlar el nivel de llenado en tiempo real.

  • Descarga flexible - Descarga parcial o total para clasificación, reutilización o limpieza

  • Logística eficiente - Canales de horquilla de cuatro vías, guías para palets y diseño apilable

  • Mayor eficiencia - El flujo másico optimizado reduce el arrastre de producto y la exigencia de mano de obra

  • Configuración personalizable - Sistemas opcionales de ventilación, ruedas y válvulas para soluciones a medida

Contacto

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Gran Bretaña

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Formulario de contacto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.