Schmalz

Extracción de componentes de PRFC endurecidos

Los componentes endurecidos, a menudo calientes, deben agarrarse de forma segura a la herramienta sin dejar huellas. Las ventosas del material HT1 son ideales para este proceso. Estas ventosas son resistentes al calor y están libres de silicona y de sustancias que impidan la reticulación de la pintura. Si los componentes de PRFC se pintan más tarde, se evitan daños de la superficie.

Consultas de productos
Requisitos

Exigencias a la técnica de vacío

Retirada de los componentes de CFRP curados

  • Al retirar los componentes curados, a menudo todavía calientes, del molde de RTM, deben agarrarse de forma segura sin dejar ningún residuo

  • Manipulación al retirar las piezas recortadas (preformas) y las capas

  • Manipulación segura de los espacios en blanco

  • Manipulación de preformas posiblemente de varias capas o inestables

Resistencia a la temperatura

  • Las altas temperaturas de los termoplásticos requieren pinzas resistentes a la temperatura

  • Al manipular piezas calientes, debe evitarse el enfriamiento local en el punto de agarre. Las pinzas especiales de las agujas y las ventosas minimizan el riesgo de enfriamiento excesivo. El área de contacto "antiadherente" de teflón y el aislamiento térmico evitan además el enfriamiento local

Precisión vs. depósito, contaminación Gripper

  • Los componentes fundidos pierden su estabilidad y, por tanto, son difíciles de manejar. Las ventosas planas especiales tienen un labio de sellado plano y largo y un soporte montado en la ventosa

  • Es posible una alta aceleración debido a las elevadas fuerzas de retención

  • El alto nivel de conocimiento sobre la manipulación evita que las propiedades del material cambien, por ejemplo, debido a daños o contaminación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.