Schmalz

Manual handling • Solar • Vacuum tube lifters JumboErgo

Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la recogida horizontal de módulos solares y su descarga vertical sobre un palet

Dentro de la producción de módulos solares, la calidad de cada uno de ellos es comprobada por un empleado. Si se detectan fallos en un módulo, éste es desclasificado y se deposita en un palet. Este proceso se realiza manualmente, lo que supone elevadas cargas corporales debido al peso de 17 kg de cada módulo solar.

El elevador de tubo de vacío JumboErgo con ventosa doble permite levantar los módulos solares con sumo cuidado. Los módulos solares se suministran en posición vertical sobre palets; para levantarlos, el JumboErgo dispone de una unidad de basculación neumática libre de vibraciones que permite la basculación de 90 °. De este modo, los módulos solares se pueden desplazar sin que sufran daños. En combinación con una pluma giratoria de columna SK, es posible mover así los módulos solares. La pluma giratoria de columna se distingue por su extremada suavidad de funcionamiento gracias al alojamiento deslizante especial del cojinete oscilante. Además, con su ángulo de giro de 270 ° se puede cubrir una gran área de trabajo.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.