Schmalz

Manipulación manual • Solar • Colectores • Tubos elevadores por vacío JumboErgo

Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la recogida horizontal de colectores planos y su descarga vertical sobre un carro de preparación de expediciones

Los colectores planos tienen unas dimensiones de 1.200 x 2.200 mm (longitud x altura), un peso de 50 kg y antes eran movidos a mano entre 2 empleados. Por motivo de esta pesada carga corporal, los responsables buscaban una solución adecuada de flujo de material.

El elevador de tubo de vacío JumboErgo 85 con unidad de basculación neumática PSE para cargas de hasta 70 kg ofrece la posibilidad de bascular 90° los colectores y depositarlos de forma segura. El elevador está equipado con una ventosa cuádruple que se puede ajustar flexiblemente a los diversos formatos de los colectores. El elevador de tubo de vacío está suspendido de una pluma giratoria de columna SK. Gracias al brazo de 4.500 mm de longitud y su área de giro de 270°, se cubre una gran área de trabajo. En suma, el elevador de tubo puede cumplir todos los requisitos.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta