Schmalz

Manual handling • Solar • Collectors • Vacuum tube lifters JumboErgo

Sollevatore a vuoto JumboErgo per la presa orizzontale di collettori piani e il deposito verticale su un carrello commissionatore

I collettori solari piani con misure di 1.200 x 2.200 mm (lunghezza x altezza) pesano fino a 50 kg e un tempo venivano spostati manualmente da 2 operatori. A causa di questo carico fisico pesante, i responsabili cercavano una soluzione idonea per il flusso del materiale.

Il sollevatore a vuoto JumboErgo 85 con unità di rotazione pneumatica PSE per carichi fino a 70 kg consente di ruotare di 90° i collettori e di depositarli in modo sicuro. Il sollevatore dotato di una ventosa quadrupla che può essere adattata in modo flessibile ai diversi formati dei collettori. Il dispositivo di sollevamento a vuoto è agganciato a una gru girevole a colonna SK. Grazie al braccio lungo 4500 mm e a un angolo di rotazione di 270°, si copre una grande area di lavoro, per cui il sollevatore soddisfa appieno tutti i requisiti.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.