Schmalz

Manual handling • Solar • Collectors • Vacuum tube lifters JumboErgo

JumboErgo vakumlu kaldırıcı ile düz plakalı kolektörlerin ergonomik kullanımı

Boyutları 1.200 x 2.200 mm (uzunluk x yükseklik) olan düz plakalı kolektörlerin her biri 50 kg ağırlığında ve 2 çalışan tarafından manuel olarak taşınıyordu. Bu ağır fiziksel yük nedeniyle, sorumlular uygun bir malzeme akışı çözümü arıyorlardı.

70 kg'a kadar yükler için PSE pnömatik döndürme ünitesine sahip vakumlu  kaldırıcı JumboErgo 85, kolektörleri güvenli bir şekilde 90° döndürme ve aşağı yerleştirme imkanı sunar. vakum kaldırıcı, farklı kolektör formatlarına esnek bir şekilde uyarlanabilen dörtlü bir emme yastığı ile donatılmıştır. vakum kaldırıcısı, SK kolonuna monte edilmiş bir döner vinçten asılıdır. Uzunluğu 4.500 mm olan pergel ve 270° dönme aralığı, geniş bir çalışma alanının kapsanmasına olanak tanır. Sonuç olarak,  kaldırıcı tüm gereksinimleri tam olarak karşılayabilir.

Daha fazla göster
Ürün sorgulama

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.