Schmalz

Manual handling • Solar • Collectors • Vacuum tube lifters JumboErgo

진공관 리프터 JumboErgo를 사용한 평판 수집기의 인체공학적 핸들링

크기가 1,200 x 2,200mm(길이 x 높이)인 평면 수집기의 무게는 각각 최대 50kg이며 이전에는 2명의 직원이 수동으로 이동했습니다. 이 무거운 물리적 부담으로 인해 책임자는 적절한 재료 흐름 솔루션을 찾고 있었습니다.

최대 70kg의 하중을 위한 공압 회전 장치 PSE가 있는 진공관 리프터 JumboErgo 85를 사용하면 수집기를 90°로 안전하게 회전하고 내려놓을 수 있습니다. 흡입 리프터에는 다양한 수집기 형식에 유연하게 적용할 수 있는 4중 흡입 컵이 장착되어 있습니다. 진공관 리프터는 SK 기둥에 장착된 선회 크레인에 매달려 있습니다. 4,500mm 길이의 붐과 270°의 회전 범위 덕분에 넓은 작업 범위를 다룰 수 있습니다. 대체로 튜브 리프터는 모든 요구 사항을 완전히 충족할 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.