Schmalz

Manual handling • Solar • Vacuum tube lifters JumboErgo

진공관 리프터 JumboErgo는 태양광 모듈의 수평 및 수직 핸들링을 가능하게 합니다.

태양광 모듈을 생산하는 동안 직원이 해당 모듈의 품질을 검사합니다. 모듈에 오류가 있으면 분류하여 팔레트에 배치합니다. 이 프로세스는 수동으로 수행되며 태양광 모듈당 17kg의 무게로 높은 물리적 스트레스를 유발합니다.

이중 흡입 패드가 있는 진공관 리프터 JumboErgo를 사용하면 해당 감도로 태양광 모듈을 들어올릴 수 있습니다. 태양광 모듈을 수직 운반 팔레트로 들어 올리기 위해 JumboErgo에는 90°까지 진동 없이 회전할 수 있는 공압 회전 장치가 있습니다. 이를 통해 태양광 모듈을 손상 없이 이동할 수 있습니다. SK 필러 선회 크레인과 결합하여 태양광 모듈을 이동할 수 있습니다. 기둥 장착형 선회 크레인은 이동이 매우 간편하고 선회 베어링의 특수 미끄럼 베어링이 특징입니다. 270°의 회전 각도로 넓은 작업 영역도 가능합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.