Schmalz

Manipulation manuelle • Solaire • Modules solaires • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo pour soulever horizontalement des modules solaires et les déposer verticalement sur une palette de livraison

Au cours de la production, un collaborateur contrôle la qualité des différents modules solaires. Les modules défectueux sont triés et déposés sur une palette. Ce procédé est réalisé manuellement, ce qui exige de gros efforts physiques puisque chaque module solaire pèse 17 kg.

Le tube de levage par le vide JumboErgo à ventouse double permet un levage précis des panneaux solaires. Pour soulever les panneaux solaires sur la palette de livraison verticale, le JumboErgo possède une unité de basculement pneumatique permettant une rotation de 90° sans secousses. Les panneaux solaires peuvent ainsi être déplacés sans dommages. Il est possible de bouger les panneaux solaires en liaison avec une potence pivotante sur colonne SK. La potence pivotante sur colonne se caractérise par une mobilité extrême et des paliers lisses spéciaux au niveau du palier d'articulation. L'angle de pivotement de 270° permet également de couvrir une grande zone de travail.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier