Schmalz

Manuelle Handhabung • Solar • Solarmodule • Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ermöglicht horizontales und vertikales Handling von Solarmodulen

Innerhalb der Produktion von Solarmodulen werden die Module von einem Mitarbeiter auf ihre jeweilige Qualität geprüft. Sind Fehler in dem Modul, werden diese aussortiert und auf einer Palette abgelegt. Dieser Prozess erfolgt manuell, was bei einem Gewicht von 17 kg pro Solarmodul zu hohen körperlichen Belastungen führt.  Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit Doppelsauggreifer ermöglicht ein enstprechend feinfühliges anheben der Solarmodule. Um die Solarmodule auf die stehende Lieferpalette anzuheben besitzt der JumboErgo eine pneumatische Schwenkeinheit, die ein rüttelfreies Schwenken um 90 ° ermöglicht. Damit können die Solarmodule ohne Schäden verschoben werden. In Kombination mit einem Säulenschwenkkran SK ist es so möglich die Solarmodule zu bewegen. Der Säulenschwenkkran zeichnet sich durch extreme Leichtgängigkeit und eine spezielle Gleitlagerung am Schwenklager aus. Ein großer Arbeitsbereich wird zudem durch den Schwenkwinkel von 270 ° ermöglicht.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb