Schmalz

Manipulación manual • Logística • Alimentos • Tubos elevadores por vacío JumboErgo

Elevador de tubo de vacío JumboErgo para el transporte rápido de fardos de plantas de tabaco

El desplazamiento de paquetes de plantas de tabaco en fardos con un peso de más de 40 kg se realizaba antes manualmente. El elevado número de empleados necesarios para ello y el alivio en el trabajo de los mismos fueron razones suficientes para cambiar a auxiliares de elevación automáticos.

Varios elevadores de tubo de vacío JumboErgo se encargan de reubicar plantas de tabaco atadas. Los elevadores de tubo JumboErgo que se encuentran en la empresa están equipados con una ventosa doble FM que permite manipular la carga también cuando el grado de ocupación no es del 100 %. Sólo una persona transporta los fardos de más de 40 kg de peso. Para suspender los elevadores de tubo de vacío, las naves están equipadas con varios puentes grúa de aluminio SRA. Los puentes grúa ofrecen, además de una capacidad de carga óptima, un reparto homogéneo de la carga sobre todas las ruedas portadoras. Los carros del equipo grúa no se ladean, incluso si se ven sometidos a fuerzas transversales. El gran área de trabajo resultante del puente grúa garantiza la máxima flexibilidad y permite utilizar el puente en toda la nave de producción.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta