Schmalz

Manual handling • Glass • Window

Vacuumi-nostolaite VacuMaster Window mahdollistaa lasien ja ikkunoiden käsittelyn.

9 000 m²:n tuotantoalueella ikkunoiden valmistukseen liittyy erilaisia logistisia reittejä. Ikkunan koosta riippuen nämä ikkunat ja lasilevyt painavat yli 300 kg. Schmalzin tyhjiönostolaitteen pitäisi helpottaa tätä raskasta fyysistä työtä.

VacuMaster Window -tyhjiönostolaite on suunniteltu jopa 300 kg:n kuormille. Nostolaite helpottaa lasien ja ikkunoiden käsittelyä huomattavasti. Erityiset imutyynyt takaavat tarvittavan turvallisuuden. Työkappaleita voidaan kääntää 90° vasemmalle ja oikealle. Monilasisten ikkunoiden käsittely voidaan toteuttaa myös älykkään imulappujärjestelyn avulla. Tyhjiönostolaite takaa turvallisen käsittelyn elektronisen varoituslaitteen ja tyhjiösäiliön ansiosta.

Näytä lisää
Tuotekysely

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.