Schmalz

Manipulación manual • Vaso • Ventanas • Elevadores por vacío VacuMaster Window

Aparato elevador por vacío VacuMaster Window para manipulación de lunas de cristal y ventanas de varias alas

Dentro de la superficie de producción de 9.000 m² se presentan diversas vías logísticas durante la producción de ventanas. Dependiendo del tamaño, estas ventanas y lunas de cristal llegan a pesar más de 300 kg. Con un elevador por vacío de Schmalz se deseaba aliviar este duro trabajo corporal.

El aparato elevador por vacío VacuMaster Window se ha diseñado para cargas de hasta 300 kg. El aparato elevador simplifica la manipulación de lunas de cristal y ventanas notablemente. Las ventosas especiales procuran la seguridad necesaria. Las piezas se pueden girar 90° hacia la izquierda y hacia la derecha. La inteligente disposición de las ventosas permite también la manipulación de ventanas de varias alas. Con su dispositivo de aviso electrónico y su acumulador de vacío, el aparato elevador por vacío garantiza una manipulación segura.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta