Schmalz

Manual handling • Glass • Window

Vacuümheftoestel VacuMaster Window maakt het hanteren van ruiten en ramen mogelijk

Binnen de productieruimte van 9.000 m² zijn verschillende logistieke trajecten betrokken bij de productie van ramen. Afhankelijk van de grootte van het raam wegen deze ramen en glasplaten meer dan 300 kg. Een vacuümheftoestel van Schmalz moet dit zware fysieke werk vergemakkelijken.

Het vacuümhefapparaat VacuMaster Window is ontworpen voor lasten tot 300 kg. De hefinrichting maakt het hanteren van ruiten en ramen veel gemakkelijker. Speciale zuignappen zorgen voor de nodige veiligheid. De werkstukken kunnen 90° naar links en rechts worden gedraaid. Ook de behandeling van ruiten met meerdere ruiten is mogelijk dankzij een intelligente zuignapconfiguratie. De vacuümhefinrichting garandeert een veilige hantering dankzij de elektronische waarschuwingsinrichting en het vacuümreservoir.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.