Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets

Vacuümhefapparaat VacuMaster Basic voor het hanteren van glasplaten

Tijdens de productie worden gevoelige glasplaten van een pallet gelicht en op een bewerkingscentrum geplaatst. Om de productie te vereenvoudigen en de werknemers een ergonomische oplossing te bieden, besloot de onderneming een vacuümhefapparaat van Schmalz aan te schaffen.

Het vacuüm-heftoestel VacuMaster Basic grijpt het werkstuk via vacuüm. Daartoe is de hefinrichting voorzien van vier zuigplaten. De zuignappen zorgen voor een voorzichtige en veilige behandeling. De zuignappen zijn gemaakt van een speciaal materiaal om vlekken op het glas te voorkomen. Voor extra veiligheid tijdens het hele verwerkingsproces, geeft een vacuümmanometer het huidige vacuüm aan. Als het vacuüm niet voldoende is om het werkstuk veilig op te tillen, gaat er een akoestisch signaal af. Het bedieningselement in de basisuitrusting zorgt voor ergonomisch werken met de hefinrichting. Een kettingtakel brengt de hefinrichting met het aangezogen werkstuk omhoog en omlaag. Het hijssysteem is bevestigd aan een op een kolom gemonteerde zwenkkraan. De kraanarm van aluminium zorgt voor de nodige bewegingsvrijheid tijdens het handmatig laden. De zwenkkraan bestrijkt een groot werkgebied en is tegelijkertijd ruimtebesparend en veilig. Door gebruik te maken van het vacuümheftoestel VacuMaster kon het proces gemakkelijker en ergonomischer worden gemaakt.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.