Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets

Palonnier à ventouses VacuMaster Basic pour la manipulation de vitres

Au cours de la production, des plaques de verre fragiles sont soulevées depuis une palette puis déposées sur un centre d'usinage. Afin de faciliter le procédé de production et d'offrir aux collaborateurs une solution ergonomique, l'entreprise s'est décidée à acquérir un appareil de levage par le vide de Schmalz.

Le palonnier à ventouses VacuMaster Basic saisit la pièce à l'aide du vide. Pour ce faire, il est équipé de quatre plaques ventouses. Celles-ci assurent une manipulation délicate et fiable. Les plaques ventouses sont fabriquées en matière spéciale afin d'éviter les empreintes sur le verre. Un vacuomètre affichant la valeur actuelle de dépression garantit une sécurité supplémentaire pendant toute la manipulation. Un signal acoustique est émis au cas où le vide n'est pas suffisant pour soulever la pièce de manière fiable. L'élément de commande disponible dans l'équipement de base assure un travail ergonomique avec l'appareil de levage.

Un palan à chaîne soulève et abaisse l'appareil de levage et la pièce aspirée. Le système de levage est fixé sur une potence sur colonne. La flèche en aluminium garantit la souplesse requise pendant l'opération manuelle de chargement. La potence pivotante couvre une grande zone de travail tout en étant fiable et peu encombrante. Grâce à l'utilisation du palonnier à ventouses VacuMaster, le procédé a pu être réalisé de manière simple et ergonomique.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.