Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets

Elevador por vacío VacuMaster Basic para la manipulación de lunas de cristal

Durante la producción, las delicadas lunas de cristal se levantan de un palet y se colocan sobre un centro de mecanizado. Para simplificar la producción y ofrecer a los empleados una solución ergonómica, la empresa decidió adquirir un elevador por vacío de Schmalz.

El elevador por vacío VacuMaster Basic agarra la pieza mediante vacío. Para este fin, el elevador está dotado de cuatro placas de ventosa. Las placas de ventosa garantizan una manipulación cuidadosa y segura. Las placas de ventosa están fabricadas de un material especial para evitar huellas sobre el cristal. Para seguridad adicional durante toda la manipulación sirve un manómetro de vacío que indica el vacío momentáneo. Si el vacío no es suficiente para elevar la pieza de forma segura, se dispara una señal acústica. El elemento de mando en el equipamiento básico garantiza un trabajo ergonómico con el elevador.

Un polipasto de cadena eleva y baja el elevador con la pieza aspirada. El sistema de elevación está fijado a una grúa giratoria de columna. El brazo de la grúa de aluminio asegura la suavidad de funcionamiento necesaria durante todo el proceso de carga manual. La grúa giratoria cubre un gran área de trabajo y al mismo tiempo ocupa poco espacio y está segura. Gracias al uso del elevador por vacío ha sido posible diseñar el proceso más sencillo y más ergonómico.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.