Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Basic do przenoszenia arkuszy szkła

Podczas produkcji wrażliwe płyty szklane są podnoszone z palety i umieszczane na centrum obróbczym. W celu uproszczenia produkcji i zaoferowania pracownikom ergonomicznego rozwiązania, firma zdecydowała się na zakup podciśnieniowego urządzenia podnoszącego firmy Schmalz.

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Basic chwyta element roboczy za pomocą podciśnienia. W tym celu urządzenie podnoszące jest wyposażone w cztery płyty ssące. Płyty ssące zapewniają delikatną i bezpieczną obsługę. Płyty ssące są wykonane ze specjalnego materiału, dzięki czemu nie pozostawiają śladów na szkle. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa podczas całego procesu przenoszenia manometr próżniowy wskazuje aktualną wartość podciśnienia. Jeżeli podciśnienie jest niewystarczające do bezpiecznego podniesienia elementu roboczego, uruchamiany jest sygnał dźwiękowy. Element sterujący w wyposażeniu podstawowym zapewnia ergonomiczną pracę z urządzeniem podnoszącym. Wciągnik łańcuchowy podnosi i opuszcza urządzenie podnoszące wraz z zasysanym elementem roboczym. System podnoszenia jest przymocowany do żurawia obrotowego zamontowanego na kolumnie. Wysięgnik żurawia wykonany z aluminium zapewnia niezbędną łatwość poruszania się podczas ręcznego załadunku. Żuraw obrotowy obejmuje duży obszar roboczy, a jednocześnie zajmuje niewiele miejsca i jest bezpieczny. Dzięki zastosowaniu podciśnieniowego urządzenia podnoszącego VacuMaster proces ten stał się łatwiejszy i bardziej ergonomiczny.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.