Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets

유리창 취급을 위한 진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic

생산 중 민감한 유리 패널은 팔레트에서 들어 올려 처리 센터에 배치됩니다. 생산을 단순화하고 직원들에게 인체공학적 솔루션을 제공하기 위해 회사는 Schmalz에서 진공 리프팅 장치를 구입하기로 결정했습니다.

진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic은 진공을 통해 공작물을 잡습니다. 이를 위해 리프팅 장치에는 4개의 흡입판이 장착되어 있습니다. 흡입 플레이트는 부드럽고 안전한 취급을 보장합니다. 석션 플레이트는 유리에 자국이 남지 않도록 특수 재질로 만들어졌습니다. 현재 부압을 표시하는 진공 게이지는 전체 취급 동안 추가적인 안전을 보장합니다. 진공이 공작물을 안전하게 들어올리기에 충분하지 않으면 음향 신호가 트리거됩니다. 기본 버전의 제어 요소는 리프팅 장치의 인체공학적 작업을 보장합니다. 체인 호이스트는 흡입된 작업물로 리프팅 장치를 올리거나 내립니다. 리프팅 시스템은 기둥 장착형 선회 크레인에 부착됩니다. 알루미늄 크레인 붐은 수동 적재 과정에서 필요한 이동의 용이성을 보장합니다. 지브 크레인은 공간을 절약하고 안전하면서 넓은 작업 영역을 커버합니다. 진공 리프팅 장치 VacuMaster를 사용하여 공정을 더 간단하고 인체 공학적으로 만들었습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.