Schmalz

수동 처리 • 유리 • 유리 시트 • 진공 리프팅 장치 베큐마스터 글라스

야외에서 대형 유리 요소를 인체공학적으로 처리하기 위한 진공 리프팅 장치 VacuMaster Glass

진공 리프팅 장치 VacuMaster Glass는 야외에서 유리 작업물을 안전하고 인체공학적으로 취급하는 데 이상적입니다. VacuMaster Glass는 건설 크레인에 부착되어 최대 600kg의 하중을 쉽게 들어올립니다. 작업물은 최대 8개의 석션 플레이트로 고정됩니다. 공작물은 진공의 도움으로 독점적으로 고정됩니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동