Schmalz

Manual handling • Glass • Window

진공 리프팅 장치 VacuMaster Window는 유리 세척 시스템의 로딩을 가능하게 합니다.

회사는 나중에 나무 프레임에 삽입/설치하기 위해 유리 청소 시스템을 사용하여 유리판을 청소합니다. 이 청소 시스템으로 매일 최대 150개의 유리창을 청소합니다. 지금까지 유리창을 다루는 데 두 명의 직원이 필요했습니다. 이제 진공 리프팅 장치를 사용하여 물류 프로세스를 더 간단하고 효율적으로 만듭니다.

진공 리프팅 장치인 VacuMaster Window를 사용하면 170kg의 유리판을 유리 트롤리에서 쉽게 들어 올려 청소 시스템에 놓을 수 있습니다. 2개의 SPU 석션 플레이트를 사용하여 표면이 긁히는 것을 방지합니다. VacuMaster Window는 사용 편의성이 인상적이며 최신 인체 공학적 연구 결과를 고려하여 건강 친화적 인 작업을 보장합니다. 유리판은 리프팅 장치를 사용하여 왼쪽과 오른쪽으로 90° 회전할 수 있으므로 형식에 따라 청소 시스템에 내려놓을 수 있습니다. VacuMaster 창을 작동하는 데 한 명의 직원만 필요합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.