Schmalz

Manuelle Handhabung • Glas • Fenster • Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Window

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window ermöglicht Beschickung einer Glasreinigungsanlage

Um Glasscheiben für das spätere Einsetzen/Einbauen in die Holzrahmen zu säubern ist in einem Unternehmen eine Glasreinigungsanlage im Einsatz. Mit dieser Reinigungsanlage werden täglich bis zu 150 Scheiben gereinigt. Bisher wurden für die Handhabung der Glasscheiben zwei Mitarbeiter benötigt. Um den logistischen Prozess effizienter und einfacher zu gestalten wird nun ein Vakuum-Hebegerät eingesetzt.

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window werden die 170 kg schweren Glasscheiben leicht von dem Glaswagen angehoben und auf die Reinigungsanlage abgesetzt. Durch den Einsatz von 2 Saugplatten SPU wird ein Zerkratzen der Oberfläche verhindert. Der VacuMaster Window überzeugt durch seine einfache Bedienbarkeit und garantiert gesundheitsschonendes Arbeiten durch Berücksichtigung neuester ergonomischer Erkenntnisse. Die Glasscheiben lassen sich mit dem Hebegerät um 90 ° nach links und rechts drehen und können dadurch je nach Format auf der Reinigunsanlage abgesetzt werden. Für die Bedienung des VacuMaster Window ist lediglich ein Mitarbeiter notwendig.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb