Schmalz

Manual handling • Glass • Window

Vacuum Lifting Device VacuMaster Window Enables Loading of a Glass-Cleaning System

The firm uses a glass-cleaning system to clean glass sheets prior to insertion and installation into wooden frames. Up to 150 sheets are cleaned daily with the cleaning system. Previously, two employees were required to handle the glass sheets. A vacuum lifting device is now used to make the process easier and more efficient.

With the vacuum lifting device VacuMaster Window, glass plates weighing 170 kg are easily lifted off the glass trolley and deposited on the cleaning system. Surface scratches are prevented through the use of two SPU suction plates. VacuMaster Window is extremely easy to use, and because it was designed according to the latest ergonomic findings, the work can now be performed without endangering the employees’ health. The glass plates can be rotated 90° to the left and right so that they can be placed onto the cleaning system in the proper position according to their format. Only one employee is required to operate the VacuMaster Window.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.