Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets • Vacuum Lifting Devices VacuMaster Basic

Vacuum Lifting Device VacuMaster Basic for Handling Glass Sheets

During production, sensitive glass sheets are lifted from a palette and placed on a machining center. In order to simplify production and provide its employees with an ergonomic solution, the firm decided to purchase a vacuum lifting device from Schmalz.

The vacuum lifting device VacuMaster Basic grips the workpiece using a vacuum. The lifting device is equipped with four suction plates for this purpose. The suction plates ensure gentle and safe handling. The suction plates are made of a special material to avoid leaving marks on the glass. A vacuum gauge showing the current vacuum level provides additional safety throughout the entire handling process. If the vacuum is not strong enough to lift the workpiece safely, an acoustic signal is triggered. The controller in the basic configuration ensures an ergonomic working experience with the lifting device. A chain hoist lifts and lowers the lifting device with the picked up workpiece. The lifting system is attached to a column-mounted slewing crane. The aluminum crane jib ensures the necessary ease of movement during the manual loading process. The slewing crane covers a large working area, and is both space-saving and safe. Using the vacuum lifting device VacuMaster, the process was made simpler and more ergonomic.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng