Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets

Vacuum Lifting Device VacuMaster Window for Handling Glass Plates and Windows

To provide the windows for shipping, the appropriate glass plates have to be taken from the standing bearing blocks and paned into the compatible window frame. Afterwards the windows are commissioned for transportation on mobile bearing blocks. This working process required hard, physical work, which was done by several employees. With a vacuum lifting device of Schmalz, the employees should be relieved and the production process accelerated.

The vacuum lifting device VacuMaster Window is the ideal solution for the handling of glass and windows. The vacuum lifting device VacuMaster Window is designed for loads with a weight up to 170 kg. Therefore with the lifting device the heavy glass plates can be handled easily. Due to the usage of two suction cups SPU, damaging of the surface is avoided. The lifting device VacuMaster Window convinces by its simple operability and ergonomic working by considering latest ergonomic knowledge. The glass plates can be turned to the left and to the right by 90 degrees. To take the glass plates undamaged from the glass bearing, the vacuum lifting device is combined with a bridge crane system ETK from Schmalz. The smooth aluminum crane construction in combination with the lifting device enable simple, safe and accurate commissioning of the plates and windows by only one employee.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.