Schmalz

Manipulación manual • Vaso • Lunas de cristal • Elevadores por vacío VacuMaster Window

Elevador por vacío VacuMaster Window para manipulación de lunas de cristal y ventanas de varias hojas

Para poder preparar las ventanas para su envío, primero se deben tomar las lunas de cristal de las unidades de almacenamiento verticales para acristalarlas en un marco de ventana adecuado. Seguidamente, las ventanas se preparan para su expedición en unidades de almacenamiento móviles. Este proceso de trabajo estaba unido a un duro trabajo corporal que, en la mayoría de los casos, se debía realizar entre varios empleados. Un elevador por vacío de Schmalz debía aliviar el trabajo de los empleados y acelerar el proceso de producción.

El elevador por vacío VacuMaster Window es la solución ideal para la manipulación de lunas de cristal y ventanas. Tiene una capacidad de carga de hasta 170 kg. De este modo, las pesadas lunas de cristal se pueden transportar fácilmente. Las lunas de cristal se manipulan sin dañarlas gracias al uso de dos placas de ventosa SPU. El elevador VacuMaster Window Basic convence por su fácil manejo. Este medio de elevación permite un trabajo ergonómico gracias a la aplicación de los más actuales descubrimientos en Ergonomía. Con el elevador, las lunas de cristal se pueden girar 90 ° hacia la izquierda y hacia la derecha. Para tomar las lunas de cristal de las unidades de almacenamiento, el elevador por vacío se ha combinado con un puente grúa de una viga ETK de Schmalz. Esta ligera construcción de aluminio, de funcionamiento suave, permite en combinación con el elevador una preparación de expediciones sencilla, segura y exacta de las lunas de cristal y ventanas mediante un solo empleado.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta