Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets

Palonnier à ventouses VacuMaster Window pour la manipulation de vitres et de fenêtres à plusieurs vantaux

Avant de pouvoir préparer une fenêtre pour l'expédition, il faut tout d'abord prélever les vitres correspondantes des blocs magasin verticaux et les insérer dans un cadre de fenêtre adéquat. Une fois terminées, les fenêtres sont ensuite placées sur des blocs magasin roulants en vue de leur transport. Ces tâches exigeaient de gros efforts physiques et devaient généralement être effectuées par plusieurs personnes. Un appareil de levage par le vide de la société Schmalz devait alléger le travail du personnel et accélérer le procédé de production.

Le palonnier à ventouses VacuMaster Window représente la solution idéale pour la manipulation de vitres et de fenêtres. Il est conçu pour supporter des charges pesant jusqu'à 170 kg et peut ainsi déplacer les vitres lourdes sans aucun problème. Deux plaques à ventouses SPU garantissent une manipulation très délicate de la vitre. Le palonnier à ventouses VacuMaster Window Basic séduit par sa simplicité d'utilisation. Il prend en compte les toutes dernières connaissances en matière d'ergonomie, garantissant ainsi un travail agréable. L'appareil de levage permet de pivoter les vitres à 90° vers la gauche et vers la droite. Afin de pouvoir prélever les vitres des magasins, l'appareil de levage par le vide a été combiné à un pont roulant monopoutre ETK de Schmalz. Grâce à la combinaison de la poutre roulante souple en aluminium et de l'appareil de levage, les vitres et fenêtres peuvent être préparées rapidement, de manière fiable et avec précision par une seule personne.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.