Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets

유리창 및 다엽창 취급을 위한 진공 리프팅 장치 VacuMaster 창

선적을 위한 창을 준비할 수 있으려면 먼저 해당 유리창을 서 있는 보관 블록에서 제거하고 적절한 창틀에 유약을 발라야 합니다. 완성된 창은 운송을 위해 모바일 스토리지 블록에서 선택됩니다. 이 작업 프로세스는 일반적으로 여러 직원이 수행하는 과중한 육체 작업과 관련이 있습니다. 슈말츠의 진공 리프팅 장치를 사용하면 직원들이 안심하고 생산 공정을 가속화해야 합니다.

진공 리프팅 장치 VacuMaster Window는 유리창과 창을 취급하는 데 이상적인 솔루션입니다. 최대 170kg의 하중을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 이는 무거운 유리창이 리프팅 장치로 쉽게 이동할 수 있음을 의미합니다. 유리판은 두 개의 SPU 석션 플레이트를 사용하여 매우 부드럽게 처리됩니다. VacuMaster Window Basic 리프팅 장치는 사용 편의성이 인상적입니다. 리프팅 장치는 최신 인체 공학적 연구 결과를 고려하여 인체 공학적 작업을 가능하게 합니다. 유리판은 리프팅 장치를 사용하여 좌우로 90° 회전할 수 있습니다. 판유리 베어링에서 유리 판을 제거하기 위해 진공 리프팅 장치가 Schmalz ETK 단일 빔 크레인 시스템과 결합되었습니다. 부드럽게 작동하는 알루미늄 크레인 구조와 리프팅 장치가 결합되어 한 명의 직원이 유리창과 창을 쉽고 안전하며 정확하게 선택할 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.