Schmalz

Manipolazione manuale • Vetro • Lastre di vetro • Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Window

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window per la movimentazione di lastre di vetro e finestre a più ante

Per poter preparare una finestra per la spedizione, bisogna prima prelevare la corrispondente lastra di vetro dai blocchi di supporto verticale e applicarla in un telaio di finestra adatto. Dopo le finestre pronte vengono poste sui blocchi di supporto mobili per il trasporto. Questo processo di lavoro era correlato al lavoro fisico e pesante, il quale spesso veniva eseguito da diversi collaboratori. Con un dispositivo di sollevamento a vuoto di Schmalz si doveva alleggerire il lavoro dei collaboratori e accelerare i processi di produzione.

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window è la soluzione ideale per la movimentazione di lastre di vetro e finestre. Questo è dimensionato per una portata di fino a 170 kg. In questo modo con il dispositivo di sollevamento si possono movimentare facilmente le pesanti lastre di vetro. Con l'impiego di due piastre di aspirazione SPU la lastra di vetro viene movimentata molto delicatamente. Il dispositivo di sollevamento VacuMaster Window Basic convince per la sua facilità di impiego. Questo mezzo di sollevamento consente un lavoro ergonomico prendendo in considerazione le più moderne cognizioni ergonomiche. Con il sollevatore le lastre di vetro si possono ruotare di 90 ° verso sinistra e verso destra.

Per prelevare le lastre di vetro dai rispettivi supporti il dispositivo di sollevamento a vuoto è stato combinato con un sistema di gru monoportante ETK di Schmalz. La struttura scorrevole della gru in alluminio in abbinamento al sollevatore consentono il carico semplice, sicuro ed anche una composizione degli ordini precisa delle lastre e finestre da parte di un solo collaboratore.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello