Schmalz

수동 처리 • 유리 • 유리 시트 • 진공 리프팅 장치 | 진공 리프팅 장치 베큐마스터 창

진공 리프팅 장치 VacuMaster Window Comfort로 창을 편리하게 처리

생산 시 민감한 유리판은 창틀에 사용되며 창호는 운송됩니다. 생산 단계를 최적화하기 위해 회사는 Schmalz의 진공 리프팅 장치 VacuMaster Window Comfort를 선택했습니다. 덕분에 직원 한 명이 유리창을 운반하고 유리판을 훨씬 더 짧은 시간에 안전하게 삽입할 수 있기 때문에 안심하고 더 높은 처리량을 달성한 직원의 작업이 더 쉬워졌습니다.

진공 리프팅 장치 VacuMaster Window Comfort를 사용하면 최대 300kg의 하중을 가진 유리창과 창을 편리하게 처리할 수 있습니다. 공작물은 전기적으로 오른쪽으로 90° 회전할 수 있으며 무엇보다도 유리창을 창틀에 손쉽게 삽입할 수 있습니다. VacuMasters의 기본 장비는 "고급 제어 장치"뿐만 아니라 양손 진공 스위치 오프 및 조절된 진공 발생기가 있는 전자기 밸브에 의해 컴포트 버전으로 완성됩니다. 진공 리프팅 장치는 단 한 명의 직원에 의해 작동됩니다. 핸들링 시스템은 25,500mm x 5,500mm(길이 x 너비)의 넓은 작업 표면을 제공하는 SRA 알루미늄 크레인 시스템과 결합됩니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동