Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets

Vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Window Comfort pencerelerin rahat taşınması için

Üretim sırasında hassas cam plakalar pencere çerçevelerine yerleştirilir ve pencereler taşınır. Şirket, üretim aşamasını optimize etmek için Schmalz'ın vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Window Comfort'u kullanmaya karar verdi. Bu sayede çalışanlar için iş daha kolay hale geldi ve böylece daha yüksek bir verim elde edildi - çünkü artık bir çalışan tek başına ve çok daha kısa sürede pencereleri taşıyabiliyor ve cam bölmeleri güvenli bir şekilde yerleştirebiliyor.

Vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Window Comfort, 300 kg yüke kadar cam bölmelerin ve pencerelerin rahat bir şekilde taşınmasını sağlar. İş parçaları elektrikle 90° sağa döndürülebiliyor, bu da diğer şeylerin yanı sıra cam bölmelerin pencere çerçevelerine zahmetsizce yerleştirilmesini sağlıyor. Temel VacuMaster ekipmanı, Comfort versiyonunda "üst düzey işletim ünitesi", iki elle vakum kesme özelliğine sahip solenoid valf ve kontrollü vakum jeneratörü ile tamamlanır. Vakumlu kaldırma cihazı sadece bir çalışan tarafından çalıştırılır. Taşıma sistemi, 25.500 mm x 5.500 mm (uzunluk x genişlik) ile geniş bir çalışma alanı sağlayan alüminyum vinç sistemi SRA ile birleştirilmiştir.

Daha fazla göster
Ürün sorgulama

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.