Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets

Elevador por vacío VacuMaster Window Comfort para la manipulación confortable de ventanas

Durante la producción se colocan delicadas lunas de cristal en marcos de ventana y se transportan ventanas. Para optimizar la secuencia en la producción, la empresa decidió adquirir un elevador por vacío VacuMaster Window Comfort de Schmalz. Esto ha supuesto un alivio en el trabajo de los empleados y un mejor rendimiento de éstos, ya que ahora un solo empleado puede transportar ventanas y colocar lunas de cristal de forma segura encima de ellas en mucho menos tiempo.

El VacuMaster Window Comfort garantiza una manipulación segura y casi sin huellas y un posicionamiento exacto de piezas delicadas de cristal. El VacuMaster maneja cargas de hasta 300 kg. La ventanas y las lunas de cristal se pueden tomar de la vertical y girarlas 90° durante la manipulación. Durante el giro, es posible la manipulación segura de diagonales de piezas de hasta 3.000 mm. Las prensas de acristalado se pueden cargar y descargar con estos sistemas de elevación. Como los elementos principales de manejo del VacuMaster Window Comfort se encuentran directamente en el asa de manejo, la manipulación confortable queda garantizada. Los elevadores están equipados con placas de ventosa resistentes a UV y al ozono, por lo que son óptimos para la manipulación sin daños de piezas delicadas.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.