Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per una comoda movimentazione delle finestre

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window Comfort durante la movimentazione di vetro di finestre Nella produzione le sensibili lastre di vetro vengono applicate nei telai delle finestre e vengono trasportate anche finestre. Per ottimizzare i passi di produzione, l'impresa si è decisa per il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window Comfort di Schmalz. Questo ha comportato una facilitazione del lavoro per i collaboratori, i quali sono stati alleggeriti e quindi hanno raggiunto una maggiore potenzialità produttiva - poiché adesso un collaboratore può trasportare la finestra da solo e in un tempo essenzialmente più breve e può applicare il vetro in maniera sicura.

Il VacuMaster Window Comfort garantisce una movimentazione sicura e senza impronte e un posizionamento esatto dei pezzi sensibili in vetro. Il VacuMaster ha una capacità di carico fino a 300 kg. Le finestre e i vetri di finestre possono essere prelevati verticalmente e ruotati di 90° durante la movimentazione. Per la rotazione è possibile una movimentazione sicura di diagonali dei pezzi fino a 3.000 mm. Le presse di vetrificazione possono essere caricate e scaricate con il sistema di sollevamento. Gli elementi di comando principali del VacuMasters Window Comfort si trovano direttamente nell'impugnatura di comando e garantiscono così una comoda movimentazione. Il dispositivo di sollevamento è dotato di piastre di aspirazione resistenti ai raggi UV e all'ozono e sono quindi ottimali per la movimentazione senza danneggiamenti di pezzi delicati.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.