Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets

Palonnier à ventouses VacuMaster Window Comfort pour la manipulation confortable de fenêtres

Au cours de la production, des plaques de verre fragiles sont insérées dans les cadres de fenêtres et les fenêtres sont ensuite transportées. Afin d'optimiser l'étape de production, l'entreprise se décida à acquérir un palonnier à ventouses VacuMaster Window Comfort de Schmalz. Cette acquisition permit de simplifier le travail, de soulager le personnel et d'atteindre une plus grande productivité : désormais, un opérateur peut à lui seul transporter les fenêtres et insérer les vitres de manière fiable, et ce en beaucoup moins de temps. Le VacuMaster Window Comfort garantit une manipulation fiable et laissant peu d'empreintes de même qu'un positionnement exact des pièces fragiles en verre.

Le VacuMaster peut supporter des charges pesant jusqu'à 300 kg. Les fenêtres et vitres peuvent être prélevées à la verticale et pivotées à 90° au cours de la manipulation. Lors de la rotation, il est possible de manipuler de manière fiable des pièces d'une diagonale atteignant jusqu'à 3 000 mm. Les presses à vitrer peuvent être chargées et déchargées à l'aide des systèmes de levage. Tous les éléments principaux de commande du VacuMaster Window Comfort se trouvent directement sur la poignée, ce qui garantit une manipulation confortable. L'appareil de levage est équipé de plaques à ventouses résistantes à l'ozone et aux UV et est ainsi idéal pour la manipulation sans détérioration des pièces fragiles.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.