Schmalz

Manual handling • Glass • Window

진공 리프팅 장치 VacuMaster Window를 사용하면 유리창과 창을 다룰 수 있습니다.

9,000m² 규모의 생산 지역 내에는 창문 생산과 관련된 다양한 물류 경로가 있습니다. 창 크기에 따라 이러한 창과 유리창의 무게는 300kg이 넘습니다. 이 무거운 물리적 작업은 Schmalz의 진공 리프팅 장치를 사용하여 더 쉽게 할 수 있었습니다.

진공 리프팅 장치 VacuMaster Window는 최대 300kg의 하중을 위해 설계되었습니다. 리프팅 장치를 사용하면 유리창과 창을 훨씬 쉽게 다룰 수 있습니다. 특수 흡입 컵은 필요한 안전을 보장합니다. 공작물은 좌우로 90° 회전할 수 있습니다. 다중 리프 창의 처리는 흡입 패드의 지능적인 배열을 사용하여 구현할 수도 있습니다. 진공 리프팅 장치는 전자 경고 장치와 진공 보관 장치 덕분에 안전한 취급을 보장합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.