Schmalz

Manipulación manual • Vaso • Ventanas • Elevadores por vacío VacuMaster Window

El dispositivo de elevación por vacío VacuMaster Window permite cargar un sistema de limpieza de cristales

Para limpiar las lunas de cristal para su posterior uso/montaje en los marcos de madera, en una empresa se utiliza una instalación de limpieza de cristal. Con esta instalación se limpian diariamente hasta 150 lunas. Hasta ahora se venían necesitando dos empleados para la manipulación de las lunas de cristal. Para diseñar el proceso logístico más eficiente y fácil, se utiliza ahora un elevador por vacío.

Con el aparato elevador por vacío VacuMaster Window se pueden tomar y elevar las lunas de cristal de 170 kg de peso y colocarlas sobre la instalación de limpieza. Las dos placas de ventosa SPU impiden que la superficie sufra arañazos. El VacuMaster Window convence por su sencillo manejo y garantiza un trabajo sin peligros para la salud del operario ya que en él encuentran aplicación los más nuevos descubrimientos en materia de ergonomía. Con el aparato elevador, las lunas se pueden girar 90° hacia la izquierda y hacia la derecha. El aparato elevador por vacío VacuMaster Window lo maneja una sola persona.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta